Status-LED-visning for hver UPS-driftstilstand
Hvis displayet er ude af funktion, kan du se UPS-driftstilstanden via status-LED'erne bag frontpanelet.
-
En grøn LED betyder, at funktionen er aktiv.
-
En slukket LED betyder, at funktionen er inaktiv.
-
En rød LED betyder, at funktionen er ude af funktion eller er i alarmtilstand.
Dobbeltkonvertering (normal drift) | |
Batteridrift (i system med to forsyningskilder med bypass tilgængelig) | |
Batteridrift (i system med en enkelt forsyningskilde eller system med to forsyningskilder, hvor bypass ikke er tilgængelig) | |
Anmodet statisk bypassdrift Tvungen statisk bypass ECO-tilstand |
|
eConversion-tilstand | |
Fra-tilstand | |
Statisk bypass-standbydrift |