990-5910F-019

고효율 모드 구성

  1. 구성 > 고효율 을 누릅니다.
  2. 고효율 모드 선택: 사용 안 함, ECO 모드 또는 eConversion을 선택합니다.
    주의: Schneider Electric에 문의하여 ECO 모드를 활성화합니다.
  3. 해당하는 경우 eConversion 고조파 보상을 선택합니다.
  4. 고효율 일정 선택: 예정된 시간에 활성화, 항상 활성화 또는 활성 안 함을 선택합니다.
    1. 예정된 시간에 활성화의 경우 예약을 누르고 필요에 따라 일정을 설정하고 사용합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?