990-5910G-019

Modbus 구성

Modbus는 통합 및 옵션 NMC(네트워크 관리카드)용으로 구성할 수 있습니다.

  1. 구성 > Modbus를 누르고 통합 NMC를 선택하여 통합 네트워크 관리 카드를, 또는 옵션 NMC를 선택하여 옵션 네트워크 관리 카드를 구성합니다.
    1. 시리얼 모드버스를 활성화 또는 비활성화합니다.
    2. 패리티없음, 짝수 또는 홀수로 설정합니다.
    3. 정지 비트1 또는 2로 설정합니다.
    4. 전송 속도2400, 9600, 19200 또는 38400으로 설정합니다.
    5. 대상 고유 ID를 1에서 247 사이의 숫자로 설정합니다.
      주의: 버스의 모든 장치는 장치 주소 대상 고유 ID(모든 장치에 대해 고유해야 함)를 제외하고는 정확하게 동일한 설정을 사용해야 합니다. 버스에 있는 두 개의 장치가 동일한 주소를 가질 수는 없습니다.
    6. 확인을 눌러 설정을 저장하고 화살표를 눌러 다음 페이지로 이동합니다.
    7. TCP Modbus를 활성화 또는 비활성화합니다.
    8. 포트 502 또는 포트 [5000 ~ 32768]을 선택합니다.
    9. 확인을 눌러 설정을 저장합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?