990-5910E-019

네트워크 구성

네트워크는 통합 및 옵션 NMC(네트워크 관리카드)용으로 구성할 수 있습니다.

  1. 구성 > 네트워크 > IPv4를 누르고 통합 NMC를 선택하여 통합 네트워크 관리카드를, 또는 옵션 NMC를 선택하여 옵션 네트워크 관리카드를 구성합니다.
    1. 주소 모드수동, BOOTP 또는 DCHP로 설정합니다.
    2. 통합 NMC IPv4 사용 안 함/옵션 NMC IPv4 사용 안 함을 선택하여 네트워크를 비활성화할 수도 있습니다.
    3. 확인을 눌러 설정을 저장합니다.
  2. 구성 > 네트워크 > IPv6을 누르고 통합 NMC를 선택하여 통합 네트워크 관리카드를, 또는 옵션 NMC를 선택하여 옵션 네트워크 관리카드를 구성합니다.
    1. DHCPV6 모드주소 및 기타 정보, 주소 이외의 정보만 해당 또는 IPv6 사용 안 함으로 설정합니다.
    2. 자동 구성 또는 수동을 선택합니다.
    3. 통합 NMC IPv6 사용 안 함/옵션 NMC IPv6 사용 안 함을 선택하여 네트워크를 비활성화할 수도 있습니다.
    4. 확인을 눌러 설정을 저장합니다.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?