990-5910G-019

사용자 인터페이스 개요

디스플레이

홈 화면 개요

  1. 홈 버튼 - 홈 화면으로 돌아가려면 화면 아무 곳에서 이 버튼을 누릅니다.

  2. 주 메뉴 버튼 - 메뉴에 액세스하려면 이 버튼을 누릅니다.

  3. 모형도 버튼 - 모형도에 액세스하려면 이 버튼을 누릅니다.

  4. 알람 상태 기호 - 활성 알람 로그에 액세스하려면 이 버튼을 누릅니다.

홈 화면의 출력을 누르거나 배터리 필드를 누르면 상세 측정 페이지로 바로 이동합니다.

주 메뉴


메뉴에 액세스하려면 홈 화면에서 주 메뉴 버튼을 누릅니다.

모형도

모형도는 시스템 구성에 맞게 조정되며, 여기에 보이는 모형도는 하나의 예입니다.

모형도의 녹색 전원선(그림에서는 회색)은 UPS 시스템의 전력 흐름을 보여 줍니다. 활성 모듈(인버터, 정류기, 배터리, 스태틱 스위치 등)은 녹색으로 표시되고 비활성 모듈은 검은색으로 표시됩니다. 빨간색으로 표시된 모듈은 운전하지 않거나 알람 상태인 모듈입니다.

병렬 시스템용 모형도에서 회색 UPS를 누르면 UPS 레벨의 모형도가 표시됩니다.

주의: 모니터링을 위해 더 많은 배터리 차단 장치가 연결되고 구성된 경우 모형도에는 하나의 배터리 차단 장치 BB만 표시됩니다. 하나 이상의 모니터링되는 배터리 차단 장치가 닫힘 위치에 있는 경우 모형도의 BB는 닫힘으로 표시됩니다. 모니터링되는 배터리 차단 장치가 모두 열림 위치에 있는 경우 모형도의 BB는 열림으로 표시됩니다.

단일 UPS 시스템 - 이중 주 전원 예

단순화된 1+1 병렬 시스템 - 이중 주 전원 예

병렬 시스템 - 이중 주 전원 예

알람 상태 기호

디스플레이의 오른쪽 상단 모서리에 있는 알람 상태 기호(그림에서 회색)는 UPS 시스템의 알람 상태에 따라 변경됩니다.

녹색: UPS 시스템에는 알람이 없습니다.
파란색: UPS 시스템에 정보 알람이 있습니다. 알람 상태 기호를 눌러 활성 알람 로그를 확인하십시오.
노란색: UPS 시스템에는 경고 알람이 있습니다. 알람 상태 기호를 눌러 활성 알람 로그를 확인하십시오.
빨간색: UPS 시스템에 위험 알람이 있습니다. 알람 상태 기호를 눌러 활성 알람 로그를 확인하십시오.

메뉴 트리

  • 상태

    • 입력

    • 출력

    • 바이패스

    • 배터리

    • 온도

    • 병렬*

  • 로그

  • 제어*

    • 작동 모드

    • 인버터

    • 충전기

    • 안내 시퀀스

  • 구성*

    • UPS

    • 출력

    • 배터리

    • 고효율

    • 차단기

    • 접점 및 릴레이

    • 네트워크

    • Modbus

    • 미리 알림

    • 일반

    • 저장/복원

    • 상태 업데이트

    • 부하 차단

  • 유지보수

    • 버저

    • 상태 LED

    • 차단기 램프

    • 배터리*

    • 런타임 보정*

    • 배터리 교체*

    • UPS 보고서*

  • 통계

  • 정보

  • 로그아웃

  • 플래그 버튼 - 디스플레이 언어 설정을 참조하십시오.

메뉴에 따라 이 설명서의 내용보다 많은 하위 메뉴를 포함하기도 합니다. 이러한 하위 메뉴는 회색으로 표시되며 해당 버튼의 기능은 불필요한 부하 영향을 방지하기 위해 오직 Schneider Electric만 조작할 수 있습니다. 기타 메뉴 항목 역시 이 특정 UPS 시스템과 관계가 없거나 해제되지 않은 경우 회색으로 표시되거나 디스플레이에 표시되지 않을 수 있습니다.

제어반

주의: 전면 패널을 제거하여 제어반에 액세스합니다.

제어반 전면 모습

  1. 인버터 ON/OFF 버튼

  2. USB 포트*

  3. 범용 I/O*

  4. Modbus 포트*

  5. USB Micro-B 포트*

  6. 네트워크 포트*

  7. 재설정 버튼*

  8. 입력 상태 LED*

  9. 인버터 상태 LED*

  10. 출력 상태 LED*

  11. 바이패스 상태 LED*

  12. 배터리 상태 LED*

  13. 디스플레이 전원 공급

  14. 디스플레이 포트

  15. 서비스 포트*

  16. 향후 사용 목적

  17. 향후 사용 목적

  18. PBUS 1*

  19. PBUS 2*

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?