990-5910G-019

UPS 시작 및 실행 중인 병렬 시스템에 추가

UPS를 시작하고 실행 중인 병렬 시스템에 추가하려면 이 절차를 따릅니다.

주의: 연결된 차단 장치 표시등이 켜져 있을 때만 차단 장치를 작동하십시오.
  1. 이 UPS에서 장치 입력 차단 장치 UIB를 닫습니다(열려 있는 경우).
    디스플레이가 켜집니다. 재부팅 시퀀스는 약 3분 동안 지속됩니다.
  2. 제어 > 안내 시퀀스 > 병렬 시스템에서 UPS 시작을 선택하고 디스플레이에 보이는 단계를 따릅니다.
  3. 일반 시작 절차:
    주의: 다음은 일반 시작 절차입니다. 시스템 특정의 안내 시퀀스 단계를 항상 따르십시오.
    1. 이 UPS의 스태틱 스위치 입력 차단 장치 SSIB(설치된 경우)를 닫습니다.
    2. 이 UPS의 바이패스 백피드 차단 장치 BF2(설치된 경우)를 닫습니다.
    3. 이 UPS의 배터리 차단 장치를 닫습니다.
    4. 이 UPS의 장치 출력 차단 장치 UOB를 닫습니다.
    5. 이 UPS에서 제어 > 인버터 > 인버터 켜짐을 선택하거나 시스템 수준 컨트롤러에서 인버터 켜짐 버튼(5초간 누름)을 누릅니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?