990-5910F-023

Oversikt over brukergrensesnitt

Display

Oversikt over startskjermbildet

  1. Hjem-knapp – trykk på denne knappen på en vilkårlig skjerm for å gå tilbake til startskjermen.

  2. Hovedmenyknapp – trykk her for å få tilgang til menyene.

  3. Orienteringsplanknapp – trykk her for å få tilgang til orienteringsplanen.

  4. Alarmstatussymbol – trykk her for å få tilgang til loggen over aktive alarmer.

Du kan trykke på utgangs- eller batterifeltene på startskjermen for å gå direkte til de detaljerte målingssidene.

Hovedmeny


Trykk på hovedmenyknappen på startskjermen for å få tilgang til menyene.

Orienteringsplan

Orienteringsplanen tilpasses systemkonfigurasjonen, så orienteringsplanene som vises her, er bare eksempler.

Den grønne strømledningen (grå i illustrasjonen) i orienteringsplanen viser strømmen gjennom UPS-systemet. Aktive moduler (vekselretter, likeretter, batteri, statisk svitsj osv.) er innrammet i grønt, og inaktive moduler er innrammet i svart. Moduler innrammet i rødt, er ute av drift eller i en alarmtilstand.

I orienteringsplaner for parallellsystemer trykker du på den grå UPSen for å se orienteringsplanen på UPS-nivå.

MERK: Orienteringsplanen viser bare én batteribryter (BB) selv om flere batteribrytere er tilkoplet og konfigurert for overvåking. Hvis én eller flere av de overvåkede batteribryterne er i posisjonen lukket, vises BBen på orienteringsplanen som lukket. Hvis alle de overvåkede batteribryterne er i posisjonen åpen, vises BBen på orienteringsplanen som åpen.

Eksempel på et enkelt UPS-system – to forsyningskilder

Eksempel på et forenklet 1+1 parallellsystem – to forsyningskilder

Eksempel på et parallellsystem – to forsyningskilder

Alarmstatussymbol

Alarmstatussymbolet (grått i illustrasjonen) øverst til høyre på displayet endres avhengig av alarmstatusen til UPS-systemet.

Grønn: Ingen alarmer går i UPS-systemet.
Blå: Informativ(e) alarm(er) går i UPS-systemet. Trykk på alarmstatussymbolet for å åpne loggen over aktive alarmer.
Gul: Varslingsalarm(er) går i UPS-systemet. Trykk på alarmstatussymbolet for å åpne loggen over aktive alarmer.
Rød: Kritisk(e) alarm(er) går i UPS-systemet. Trykk på alarmstatussymbolet for å åpne loggen over aktive alarmer.

Menytre

  • Status

    • Inngang

    • Utgang

    • Bypass

    • Batteri

    • Temperatur

    • Parallell *

  • Logger

  • Kontroll *

    • Driftsmodus

    • Vekselretter

    • Lader

    • Veiledete sekvenser

  • Konfigurasjon *

    • UPS

    • Utgang

    • Batteri

    • Høyeffektivitet

    • Brytere

    • Kontakter og reléer

    • Nettverk

    • Modbus

    • Påminnelse

    • Generelt

    • Lagre/gjenopprette

    • Oppdateringsstatus

    • Lastprioritering

  • Vedlikehold

    • Lydalarm

    • Status-LED-lamper

    • Bryterlampe

    • Batteri *

    • Kjøretidskalibrering *

    • Bytte batteri *

    • UPS-rapport *

  • Statistikk

  • Om

  • Logg av

  • Flaggknapp – Se Angi visningsspråk.

Noen menyer inneholder flere undermenyer enn de som er beskrevet i denne håndboken. Disse knappene er nedtonet og kan kun brukes av Schneider Electric Service for å unngå uønsket innvirkning på lasten. Andre menyelementer kan også være nedtonet/ikke vist på displayet hvis de ikke er relevante for dette bestemte UPS-systemet.

Kontrollerseksjon

MERK: Fjern frontpanelet for å få tilgang til kontrollerseksjonen.

Kontrollerseksjon sett forfra

  1. ON/OFF-knapper for vekselretter

  2. USB-porter*

  3. Universal I/U*

  4. Modbusport*

  5. USB Micro-B-port*

  6. Nettverksport*

  7. Tilbakestill-knapp*

  8. LED for inngangsstatus*

  9. LED for vekselretterstatus*

  10. LED for utgangsstatus*

  11. LED for bypasstatus*

  12. LED for batteristatus*

  13. Strømforsyning for display

  14. Displayport

  15. Serviceport*

  16. For fremtidig bruk

  17. For fremtidig bruk

  18. PBUS 1*

  19. PBUS 2*

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?