990-5910G-023

Starte opp fra vedlikeholdsbypassdrift for enkelt UPS-system med Kirk-nøkkel installert

MERK: Bruk bare en frakoblingsenhet når den tilhørende indikatorlampen for frakoblingsenheten lyser.
  1. Lukk frakoblingsenheten for enhetens inngang (UIB).
    Displayet slås på. Omstartsekvensen varer omtrent tre minutter.
  2. Lukk frakoblingsenheten for statisk svitsj-inngangen (SSIB) (hvis til stede).
  3. Lukk frakoblingsenhetene for batterier.
  4. Velg Kontroll > Driftsmodus > Overfør til bypassdrift.
  5. Hold SKRU-knappen nede, drei og fjern nøkkel B fra SKRU-låsen.
  6. Sett inn nøkkel B i låsen for frakoblingsenheten for enhetens utgang (UOB) og vri om nøkkelen.
  7. Lukk frakoblingsenheten for enhetens utgang (UOB).
  8. Åpne frakoblingsenheten for vedlikeholdsbypass (MBB).
  9. Vri om nøkkel A og fjern den fra låsen til frakoblingsenheten for vedlikeholdsbypass (MBB).
  10. Sett inn nøkkel A i SKRU-låsen og drei nøkkelen til låst posisjon.
  11. Velg Kontroll > Vekselretter > Vekselretter på.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.