990-5910D-024

Definir contatos de entrada

  1. Toque em Configuração > Contatos e relés e selecione o contato de entrada que deseja configurar.
  2. Selecione uma função na lista suspensa para o contato de entrada selecionado:
    Nenhum: Nenhuma ação atribuída a este contato de entrada. Nobreak alimentado por gerador: Entrada para indicar que o nobreak está sendo alimentado por um gerador. Você também deve selecionar a redução na corrente de carga da bateria enquanto o nobreak está sendo alimentado por um gerador. Defina a Potência de carga das baterias durante alimentação por GMG como 0% (sem carregamento de bateria), 10%, 25%, 50%, 75% ou 100% (carregamento completo de bateria). Potência de carga das baterias durante alimentação por GMG é apenas selecionado para esta função.
    Falha no aterramento Entrada para indicar que há uma falha no aterramento. Ventilação da bateria está inoperante: Entrada para indicar que ventilação da bateria está inoperante. Quando a entrada estiver ativa, o carregador da bateria será desativado.
    Definido pelo usuário 1 Entrada de finalidade geral. Falha detectada no monitoramento bateria externa: Entrada para indicar que o monitoramento da bateria externa detectou uma falha. Quando a entrada estiver ativa, o nobreak emitirá um alarme (nenhuma outra ação ocorrerá).
    Definido pelo usuário 2 Entrada de finalidade geral. Modo de alta eficiência está desativado: Se esta entrada estiver ativada, o nobreak será impedido de entrar no modo de alta eficiência (modo ECO e modo ECOnversion) ou sairá de qualquer modo ativo de alta eficiência.
    O armazenamento de energia ext. detectou falha secundária Entrada para indicar que o monitoramento de armazenamento de energia externa detectou uma falha secundária. Sinal externo desativa o carregador: Se esta entrada estiver ativada, o carregador será desligado com um sinal de equipamento externo, por exemplo, um sinal do armazenamento externo de energia.
    O armazenamento de energia externa detectou uma falha grave Entrada para indicar que o monitoramento de armazenamento de energia externa detectou uma falha primária. A temperatura do transformador está muito alta: Entrada para indicar que há um alarme de alta temperatura para o transformador.
  3. Toque em OK para salvar as configurações.
QR code for this page

Isto foi útil?