990-5910E-024

Configurar o Modbus

O Modbus pode ser configurado pela placa opcional de gerenciamento de rede integrada (NMC).

  1. Toque em Configuração > Modbus e selecione NMC integrado para configurar a placa de gerenciamento de rede integrada ou NMC opcional para configurar a placa de gerenciamento de rede opcional.
    1. Ativar ou desativar o Modbus serial.
    2. Defina a Paridade como Nenhum, Par ou Ímpar.
    3. Defina Stop bit (Bit de parada) como 1 ou 2.
    4. Defina Baud rate (Taxa Baud) como 2.400, 9.600, 19.200 ou 38.400.
    5. Defina o ID exclusivo do destino como um número entre 1 e 247.
      NOTA: Todos os dispositivos no barramento devem ter exatamente as mesmas configurações, exceto o ID exclusivo do destino do endereço do dispositivo, que deve ser exclusivo para cada dispositivo. Nenhum dispositivo no barramento pode ter o mesmo endereço.
    6. Toque em OK para salvar as configurações e toque no símbolo de seta para ir para a próxima página.
    7. Ativar ou desativar o TCP Modbus.
    8. Selecione Porta 502 ou Porta [5.000 a 32.768].
    9. Toque em OK para salvar as configurações.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?