990-5910E-024

Live Swap: Adicionar, remover e substituir um módulo de energia

NOTA: Este nobreak foi projetado e avaliado para inserção e remoção do módulo de energia em qualquer modo de operação: Live Swap . Esta página especifica as instruções do fabricante sobre como realizar Live Swap .
NOTA: A energia incidente é < 1,2 cal/cm2 quando instalada e iniciada por primeira vez designada de acordo com as instruções do produto. A energia incidente é medida 200 mm (8 pol) a partir da frente do gabinete.

AVISO LEGAL:

  • O equipamento elétrico deve ser instalado, operado, consertado, mantido, substituído ou ter um trabalho semelhante realizado nele apenas por pessoal devidamente qualificado, treinado, experiente e competente que possua todas as autorizações necessárias (por exemplo, licenças, autorizações ou certificações) para executar tais trabalhos. Todo o trabalho deve ser executado de forma que não implique perigo e utilizando equipamentos de proteção individual (EPI) adequados. 

  • O usuário deve garantir a conformidade com as instruções do fabricante e o manual do usuário e com todas as leis, regulamentos, normas e orientações aplicáveis ao usar este equipamento e realizar trabalhos ou permitir que trabalhos sejam realizados em ou próximo a equipamentos elétricos.

  • Nem a Schneider Electric nem qualquer uma de suas afiliadas será responsável por quaisquer reclamações, custos, perdas, danos, morte ou ferimentos decorrentes do uso impróprio deste equipamento ou de qualquer falha no cumprimento de qualquer um dos requisitos acima.

PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
  • Verifique se o nobreak apresenta a etiqueta Live Swap .
  • Se não houver a etiqueta Live Swap no nobreak, entre em contato com a Schneider Electric para substituição do módulo de energia.
  • Utilize os equipamentos de proteção individual (EPI) apropriados e siga as práticas seguras de trabalho elétrico.
  • Não deve haver pessoas atrás do nobreak durante este procedimento.
  • A inserção e remoção dos módulos de energia devem ser realizadas apenas por pessoal qualificado experiente em trabalhos elétricos e nas precauções necessárias. Mantenha o pessoal não qualificado afastado.
  • Este procedimento requer a abertura da porta frontal. Todas as outras portas e tampas devem permanecer fechadas e protegidas durante este procedimento.
  • Verifique se o nobreak está protegido contra movimento antes de executar este procedimento.
  • Se forem observadas evidências de má manutenção ou instalação, não prossiga com este procedimento.
  • Não instale módulos de energia que tenham caído acidentalmente, estejam quebrados, molhados, contaminados, infestados ou danificados.
  • Não instale módulos de energia cujo o estado operacional seja desconhecido.
  • Mantenha uma distância mínima de 200 mm (8 pol) da parte frontal do gabinete enquanto o sistema está energizado.
  • Não use nenhuma ferramenta dentro do espaço vazio do módulo de energia.
  • Não coloque a mão no espaço vazio do módulo de energia.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
ATENÇÃO
risco de dano ao equipamento
  • Armazene os módulo de energia em uma temperatura ambiente de -15 a 40 °C (5 a 104 °F), com 10 a 80% de umidade não-condensável.
  • Armazene os módulo de energia em sua embalagem protetora original.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.
CUIDADO
Carga pesada
Os módulos de energia são pesados e precisam de duas pessoas para ser levantado.
  • O módulo de energia de 20 kW pesa 25 kg (55 lb).
  • O módulo de energia de 50 kW pesa 38 kg (84 lb).
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos do equipamento.
NOTA:
  • Confira e verifique se os módulos de energia restantes possam suportar a carga antes de remover um módulo de energia do nobreak.

  • A redução ou o aumento do número de módulos de energia instalados no nobreak podem ser realizados somente em modelos escalonáveis de nobreak (GVSUPS50K150HS, GVSUPS50K150GS, ou GVSUPS25K75FS). Confira e verifique se a instalação tem o tamanho correto de acordo com a redução na capacidade de energia antes de instalar mais módulos de energia no nobreak. O tamanho incorreto da instalação pode resultar em uma sobrecarga na instalação. Veja a instalação manual para obter os requisitos para proteção upstream e downstream, tamanhos do cabo, etc.

  • Em todos os módulos de nobreak não escalonável, somente a substituição dos módulos de energia já presentes pode ser realizada.

NOTA: O procedimento mostra o módulo de energia instalado em uma posição horizontal no nobreak. O procedimento é o mesmo dos módulos de energia instalados em uma posição vertical no nobreak.
  1. Remova um módulo de energia:
    1. Remova os parafusos e pressione o comutador de bloqueio.
    2. Puxe o módulo de energia metade para fora. Um mecanismo de bloqueio impede que a módulo de energia seja totalmente retirado.
    3. Libere a trava pressionando o botão de liberação em ambos os lados do módulo de energia e remova o módulo de energia.
    4. Somente em modelos de nobreak escalonáveis: Se nenhum módulo de energia de substituição for ser instalado: Instale um painel cego na frente do espaço vazio do módulo de energia.
  2. Instale um módulo de energia:
    1. Somente em modelos de nobreak escalonáveis: Para instalar um módulo de energia adicional, remova o painel cego do espaço vazio do módulo de energia. Guarde o painel cego para uso futuro.
    2. Coloque o módulo de módulo de energia no espaço. O mecanismo de ativação travará quando o módulo de energia for inserido corretamente.
    3. Instale os parafusos fornecidos nas laterais do módulo de energia.
    O módulo de energia realizará um autoteste, se reconfigurará automaticamente de acordo com o sistema e, então, ficará online.
PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todos os espaços de módulo de energia devem ter um módulo de energia ou um painel cego instalado.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
QR code for this page

Isto foi útil?