Substituir ou instalar uma sequência de baterias modulares
![]() |
---|
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
As baterias oferecem risco de choque elétrico e corrente elevada de curto-circuito.
As precauções a seguir devem ser observadas ao se trabalhar com as baterias:
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
![]() |
---|
risco de dano ao equipamento
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou
danos do equipamento.
|
AVISO |
---|
Risco de queda de energia de carga
O backup da bateria não estará disponível em um gabinete quando o disjuntor da bateria
(BB) no gabinete estiver na posição aberto (DESLIGADO).
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
|
- Coloque o disjuntor da bateria (BB) na posição aberto (DESLIGADO) no nobreak e/ou no gabinete de baterias modulares onde os módulos de bateria serão instalados ou substituídos.
- Remova a tampa da bateria do nobreak e/ou do gabinete de baterias modulares.
- Remover um módulo de bateria:
- Desconecte os terminais das baterias da parte frontal do módulo de bateria.
- Remova o parafuso da alça do módulo de bateria e gire a alça para cima.
- Remova o módulo de bateria do encaixe com cuidado. Sempre remova a sequência de bateria completa (quatro módulos de bateria).
- Instalar um módulo de bateria:
- Empurre o módulo de bateria no lugar. Preencha as prateleiras de baixo para cima. Sempre instale uma sequência de bateria completa (quatro módulos de bateria).
- Baixe a alça do módulo de bateria e fixe-a na prateleira com o parafuso fornecido.
- Conecte os terminais das baterias à parte frontal do módulo de bateria.
- Veja Visualizar o status de baterias modulares para verificar a correta instalação dos módulos de bateria.
- Instale novamente a tampa da bateria do nobreak e/ou do gabinete de baterias modulares.
- Coloque o disjuntor da bateria (BB) na posição fechado (LIGADO) no nobreak e/ou no gabinete de baterias modulares.
- Apenas para a substituição completa de todos os módulos de bateria no sistema de nobreak: Selecione para redefinir todos os dados de bateria (incluindo fator de envelhecimento do tempo de autonomia, contadores de vida útil e estatísticas da bateria).