990-5910E-024

Compensação de tensão de transformador de saída

É possível compensar um transformador de saída e equilibrar a queda de tensão de saída (0 a 3%).

  1. Desconecte a carga do nobreak.

  2. Meça a tensão no lado secundário do transformador à carga de 0% e ajuste a tensão de saída do nobreak manualmente por meio da configuração de Compensação de tensão (%) para compensar a compensação de tensão, se houver .

  3. Conecte a carga ao nobreak.

  4. Meça a tensão no lado secundário do transformador novamente a X% de carga, e ajuste a tensão de saída do nobreak através da configuração Compensação de tensão (%) para contrabalançar a queda de tensão no transformador.

A compensação de tensão do transformador necessária na carga específica é usada para fazer um ajuste de tensão de saída linear automática no nobreak de acordo com a porcentagem da carga de saída.

QR code for this page

Isto foi útil?