990-5910D-024

Iniciar um teste de bateria

Pré-requisitos:

  • As baterias devem estar carregadas com mais de 50% de sua capacidade.

  • O tempo de autonomia disponível deve ser maior que 4 minutos.

  • O modo de operação deve estar em Operação normal, ECOnversion ou no ECO Mode.

  • O modo de operação do sistema precisa estar em Inversor, ECOnversion ou no ECO Mode.

Esse recurso realiza diversos testes nas baterias, como verificação de fusíveis queimados e detecção de baterias fracas. O teste descarregará as baterias e usará cerca de 10% da sua tempo de autonomia total. Exemplo: Se 10 minutos de tempo de funcionamento estiverem disponíveis, o teste será executado por 1 minuto. A Bateria pode ser agendada para ser executada automaticamente em diferentes intervalos de tempo (desde semanalmente até uma vez por ano). Consulte Configurar a Solução da bateria.

  1. Toque no botão de menu na tela inicial.
  2. Selecione Manutenção > Bateria > Iniciar teste.
  3. Toque em OK na tela de confirmação.
QR code for this page

Was this helpful?