990-5910D-024

Visualizar o status de baterias modulares

  1. Selecione Status > Bateria > Detalhes. Uma visão geral da bateria modular é exibida. Você poderá ver o status do disjuntor da bateria de cada gabinete de baterias modulares e das baterias modulares dentro do nobreak (disponível apenas para modelos de nobreaks com baterias internas). Se o símbolo da bateria estiver vermelho, significa que há um alarme para as baterias modulares no gabinete de baterias modulares ou no nobreak. A temperatura exibida nesta tela é a temperatura mais elevada de uma sequência de baterias medida no gabinete de baterias modulares/nobreak.
  2. Toque no símbolo de bateria denominado Interno (no nobreak) (presente apenas em modelos de nobreaks com baterias internas) para ver as informações sobre as baterias modulares no nobreak ou toque no símbolo denominado ModBC # x para ver as informações sobre o gabinete de baterias modulares x. Será possível ver os detalhes de cada sequência de baterias, como quantidade de baterias instaladas, presença de alarmes, temperatura de cada sequência de baterias e tipo de módulo de bateria.
QR code for this page

Isto foi útil?