990-5910E-028

Live Swap: Добавление, удаление или замена силового модуля

Примечание: Данный ИБП был разработан и испытан для добавления или удаления силового модуля в любом режиме работы: Live Swap . На этой странице указаны инструкции производителя по выполнению процедуры Live Swap .
Примечание: Падающая энергия <1,2 кал/см2 при установке и первом вводе в эксплуатацию в соответствии с инструкциями по продукту. Падающая энергия измеряется на расстоянии 200 мм (8 дюймов) от передней части шкафа.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

  • Установку, эксплуатацию, техническое обслуживание, уход, замену или аналогичные работы на электрооборудовании должен выполнять только квалифицированный, обученный и опытный персонал, имеющий все необходимые разрешения (например, лицензии, допуски или сертификаты) на выполнение таких работ. Все работы должны выполняться таким образом, чтобы не создавать опасности, и с использованием соответствующих средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

  • Пользователь должен обеспечить соблюдение инструкций производителя и руководства пользователя, а также всех применимых законов, правил и инструкций при использовании данного оборудования и проведении работ или выдаче разрешения на проведение работ на электрооборудовании или вблизи него.

  • Компания Schneider Electric и ее аффилированные компании не несут ответственность за претензии, расходы, убытки, ущерб, смерть или травмы, возникшие в результате ненадлежащего использования данного оборудования или несоблюдения любого из вышеперечисленных требований.

Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
  • Убедитесь, что на ИБП имеется этикетка Live Swap .
  • Если на ИБП нет этикетки Live Swap , обратитесь в Schneider Electric для замены силового модуля.
  • Используйте соответствующие индивидуальные средства защиты (ИСЗ) и соблюдайте технику безопасности при выполнении электротехнических работ.
  • Во время этой процедуры за ИБП не должны находиться люди.
  • Установка или удаление силовых модулей должны выполняться только квалифицированным персоналом, обученным электротехническим работам, с соблюдением требуемых мер предосторожности. Посторонний персонал не должен иметь доступа.
  • Для этой процедуры требуется открыть переднюю дверцу. Все другие дверцы и крышки должны оставаться надежно закрытыми во время этой процедуры.
  • Перед выполнением этой процедуры убедитесь, что ИБП зафиксирован неподвижно.
  • В случае обнаружения признаков ненадлежащего обслуживания или установки, не продолжайте процедуру.
  • Не устанавливайте силовые модули, которые случайно уронили, сломали, уронили в воду, на которые попала грязь, которые заражены насекомыми или каким-либо образом повреждены.
  • Не устанавливайте силовые модули, рабочее состояние которых неизвестно.
  • Когда система находится под напряжением, соблюдайте минимальное расстояние 200 мм (8 дюймов) от передней части шкафа.
  • Не используйте какие-либо инструменты внутри пустого паза силового модуля.
  • Не трогайте пустой паз силового модуля.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Осторожно
риск повреждения оборудования
  • Храните силовые модули при температуре окружающей среды от -15 до 40 °C ( от 5 до 104 °F), 10–80% без конденсации.
  • Храните силовые модули в оригинальной защитной упаковке.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.
Внимание
Большой вес
Силовые модули тяжелые, и для их подъема требуется два человека.
  • Силовой модуль 20 кВт весит 25 кг (55 фунтов).
  • Силовой модуль 50 кВт весит 38 кг (84 фунта).
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования.
Примечание:
  • Перед отсоединением силового модуля от ИБП проверьте и убедитесь, что оставшиеся силовые модули могут поддерживать нагрузку.

  • Увеличение или уменьшение количества установленных силовых модулей в ИБП можно выполнить только на масштабируемых моделях ИБП (GVSUPS50K150HS , GVSUPS50K150GS или GVSUPS25K75FS). Перед установкой дополнительных силовых модулей в ИБП проверьте и убедитесь, что размер установки соответствует увеличению номинальной мощности. Неправильный выбор размера установки может привести к ее перегрузке. Требования к защите на входе и выходе, сечениям кабелей и т. д. см. в инструкции по установке.

  • На всех немасштабируемых моделях ИБП может быть произведена только замена уже имеющихся силовых модулей.

Примечание: В этой процедуре описан силовой модуль, установленный в ИБП в горизонтальном положении. Процедура будет такой же для силовых модулей, установленных в ИБП в вертикальном положении.
  1. Удалите силовой модуль:
    1. Снимите винты и нажмите выключатель разблокировки.
    2. Наполовину извлеките силовой модуль. Механизм блокировки предотвращает полное извлечение силового модуля.
    3. Отключите блокировку, нажав кнопку разблокировки с обеих сторон силового модуля, и снимите его.
    4. Только на масштабируемых моделях ИБП. Если новый силовой модуль не будет установлен: установите панель-заглушку перед пустым пазом силового модуля.
  2. Установите силовой модуль:
    1. Только на масштабируемых моделях ИБП. Чтобы установить дополнительный модуль питания, снимите панель-заглушку с пустого паза силового модуля. Сохраните панель-заглушку для будущего использования.
    2. Вставьте модуль батареи в паз. Разблокировочный механизм защелкивается при правильной установке силового модуля.
    3. Установите входящие в комплект поставки винты по бокам силового модуля.
    Силовой модуль выполнит самодиагностику, автоматически изменит конфигурацию в соответствии с системой, а затем перейдет в режим онлайн.
Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Во всех пазах для силовых модулей должен быть установлен силовой модуль или панель-заглушка.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?