990-5910E-028

Обзор пользовательского интерфейса

Дисплей

Обзор главного экрана

  1. Кнопка «Главная» — нажмите ее на любом экране, чтобы вернуться на главный экран.

  2. Кнопка «Главное меню» — нажмите ее, чтобы получить доступ к меню.

  3. Кнопка «Мнемосхема» — нажмите ее, чтобы получить доступ к мнемосхеме.

  4. Символ состояния тревоги — нажмите его, чтобы открыть журнал активных сигналов.

Чтобы перейти к подробному отображению информации по интересующей вас подсистеме, вы можете выбрать выход или поля батареи на главном экране, чтобы перейти непосредственно к страницам подробных измерений.

Главное меню


Нажмите кнопку «Главное меню» на главном экране, чтобы получить доступ к меню.

Мнемосхема

Мнемосхема адаптируется к конфигурации вашей системы. Показанные здесь мнемосхемы являются лишь примерами.

Зеленая линия питания (серого цвета на изображении) на мнемосхеме показывает поток мощности в системе ИБП. Активные модули (инвертор, выпрямитель, батарея, статический выключатель и т. д.) помечены зеленым цветом, а неактивные модули — черным цветом. Модули, окрашенные в красный цвет, не работают или находятся в состоянии тревоги.

На мнемосхемах для параллельных систем нажмите на серый ИБП, чтобы увидеть мнемосхему на уровне ИБП.

Примечание: Мнемосхема показывает только один батарейный автомат BB, даже если подключено и настроено больше батарейных автоматов. Если один или несколько контролируемых батарейных автоматов находятся в замкнутом положении, BB на мнемосхеме будет отображаться как замкнутый. Если все контролируемые батарейные автоматы находятся в разомкнутом положении, BB на мнемосхеме будет отображаться как разомкнутый.

Пример одиночной системы ИБП – двойной ввод питания

Пример упрощенной параллельной системы 1+1 – двойной ввод питания

Пример параллельной системы – двойной ввод питания

Символ состояния тревоги

Символ состояния тревоги (серого цвета на изображении) в правом верхнем углу дисплея изменяется в зависимости от состояния тревоги системы ИБП.

Зеленый: В системе ИБП нет сигналов тревоги.
Синий: В системе ИБП присутствуют информационные сигналы тревоги. Нажмите символ состояния тревоги, чтобы открыть журнал активных сигналов.
Желтый: В системе ИБП присутствуют предупредительные сигналы тревоги. Нажмите символ состояния тревоги, чтобы открыть журнал активных сигналов.
Красный: В системе ИБП присутствуют критические сигналы тревоги. Нажмите символ состояния тревоги, чтобы открыть журнал активных сигналов.

Дерево меню


Нажмите кнопку «Главное меню» на главном экране, чтобы получить доступ к меню.

  • Состояние

    • Вход

    • Выход

    • Байпас

    • Батарея

    • Температура

    • Для парал. соед.

  • Журналы

  • Управление*

    • Режим работы

    • Инвертор

    • Зар. устройство

    • Послед. шаги

  • Конфигурация*

    • ИБП

    • Выход

    • Батарея

    • Высокая производительность

    • Автовыключатели

    • Контакты и реле

    • Сеть

    • Modbus

    • Общие

    • Напоминание

    • Сохр./восст.

    • Обновить состояние

  • Техобслуживание

    • Зуммер

    • Индикаторы состояния

    • Индикатор выкл.

    • Батарея*

    • Калибр. вр. работы*

    • Замена батарей*

    • Отчет ИБП*

  • О программе

  • Выход

  • Кнопка флага – см. раздел Установка языка дисплея.

Некоторые меню содержат больше подменю, чем описано в этом руководстве. Эти подменю неактивны и предназначены только для специалистов Schneider Electric во избежание возникновения нежелательных нагрузок. Другие пункты меню также могут быть неактивны, если они не относятся к данной конкретной системе ИБП.

Секция контроллера

Примечание: Удалите переднюю панель, чтобы получить доступ к секции контроллера.

Секция контроллера: вид спереди

  1. Кнопки инвертора ON/OFF

  2. Порты USB*

  3. Универсальный ввод-вывод*

  4. Порт Modbus*

  5. Порт USB Micro-B*

  6. Сетевой порт*

  7. Кнопка сброса*

  8. Индикатор состояния входа*

  9. Индикатор состояния инвертора*

  10. Индикатор состояния выхода*

  11. Индикатор состояния байпаса*

  12. Индикатор состояния батареи*

  13. Отображение источника питания

  14. Порт дисплея

  15. Служебный порт*

  16. Для будущего использования

  17. Для будущего использования

  18. PBUS 1*

  19. PBUS 2*

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?