990-5910E-028

Замена пылевого фильтра (GVSOPT001 и GVSOPT015)

  1. Откройте переднюю панель ИБП.
  2. Снимите пылевой фильтр, потянув его вверх и освободив из двух металлических зажимов в нижней части, а затем вытянув наружу.
  3. Держа новый пылевой фильтр за края, вставьте его в дверной каркас и закрепите между двух металлических зажимов.
  4. Установите две резиновые прокладки (входят в комплект) с каждой стороны двери как можно ближе к краю дверного каркаса. Заменяйте резиновые прокладки при необходимости при следующей замене пылевого фильтра.
  5. Закройте переднюю панель ИБП.
  6. Чтобы перезапустить ресурс пылевого фильтра, см. раздел Настройка напоминания пылевого фильтра.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?