990-5910D-028

Восстановление настройки ИБП с помощью USB-накопителя

Примечание: ИБП может принимать только те настройки, которые были изначально сохранены на этом же ИБП. Настройки, сохраненные на других ИБП, не могу быть использованы повторно.
Настройки могут быть восстановлены, только когда ИБП находится в режиме сервисного байпаса или выключен.
Примечание: Не размыкайте переключатель входа UIB в конце последовательности выключения, так как это отключит питание дисплея.
  1. Нажмите Управление > Послед. шаги > Отключение системы ИБП или Управление > Послед. шаги > Выключение ИБП в параллельной системе и следуйте инструкциям на экране.
  2. Выберите Конфигурация > Сохр./восст..
  3. Откройте переднюю панель.
  4. Вставьте USB-накопитель в порт USB в ИБП.
  5. Нажмите Восстановить, чтобы применить сохраненные настройки ИБП с USB-накопителя. Подождите, пока контроллер автоматически перезагрузится.
    Примечание: Не извлекайте USB-накопитель, пока процесс восстановления не будет завершен.
  6. Выберите Управление > Послед. шаги > Запуск системы ИБП или Управление > Послед. шаги > Запуск ИБП в параллельной системе и следуйте инструкциям на экране.
QR code for this page

Was this helpful?