990-5910D-028

Компенсация напряжения трансформатора (%)

Возможно компенсировать выходной трансформатор и сбалансировать падение выходного напряжения (0-3%). Компенсация напряжения выходного трансформатора работает без необходимости измерения напряжения на вторичной обмотке трансформатора.

  1. При нагрузке 0 % необходимо измерить напряжение на вторичной обмотке трансформатора, а затем вручную настроить выходное напряжение ИБП с помощью параметра Компенсация напряжения (%) для компенсации смещения в случае необходимости.

  2. Затем нагрузка должна быть применена к ИБП. Необходимо повторно измерить напряжение на вторичной обмотке трансформатора, а затем настроить выходное напряжение ИБП с помощью параметра Компенсация напряжения трансформатора (%) для компенсации падения напряжения в трансформаторе.

Компенсация напряжения, необходимая для конкретной нагрузки, используется для автоматической регулировки линейного выходного напряжения на ИБП в соответствии с процентом выходной нагрузки.

QR code for this page

Was this helpful?