Запуск тестирования времени работы от батарей
Функция используется для калибровки расчетного времени автономной работы от АКБ. В ходе тестирования ИБП переключается на режим работы от батарей, и батареи разряжаются до уровня предупреждения о низком заряде батарей. Исходя из того, сколько времени на это оставалось и какой была нагрузка, будет выполнен расчет емкости батареи и новая оценка времени автономной работы.
Компания Schneider Electric рекомендует выполнять калибровку времени автономной работы при запуске, замене батарей или при внесении изменений в батареи.
УВЕДОМЛЕНИЕ |
---|
риск повреждения оборудования
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
|
Необходимые условия:
-
Батареи должны быть заряжены на 100%.
-
Процент нагрузки должен составлять минимум 10 % и не должен изменяться более чем на 20 % во время тестирования. Пример: Если процент нагрузки составляет 30 % в начале тестирования, то тестирование будет отменено, если процент нагрузки упадет ниже 24 % или превысит 36 %.
-
Должно быть доступно питание от байпаса.
-
Режим работы отдельного ИБП должен быть нормальным, ECOnversion или ECO.
-
Режим работы системы из нескольких ИБП должен быть от инвертора, ECOnversion или ECO.
- Нажмите кнопку меню на главном экране.
- Выберите .
- Нажмите OK на экране подтверждения.