990-5910D-028

Индикатор состояния для режима работы ИБП

Если дисплей вышел из строя, то режим работы ИБП можно увидеть на индикаторах состояния за передней панелью.

  • Зеленый индикатор означает, что функция активна.

  • Если индикатор выключен, это говорит о том, что функция неактивна.

  • Красный индикатор говорит о том, что функция не работает или находится в аварийном состоянии.

Штатный режим работы
Работа от батарей (для систем с двойным вводом и доступным байпасным вводом)
Работа от батарей (для систем с одиночным вводом или двойным вводом с недоступным байпасным вводом)
Треб. стат. байпас
Принуд. стат. байпас
Режим ECO
Режим ECOnversion
Режим Выкл.
Работа в режиме ожидания статического байпаса
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?