990-5910G-031

Uppstart av UPS-system från underhållsbypassdrift

OBS: Använd endast en frånkopplingsenhet när den tillhörande indikatorlampan för frånkopplingsenheten är tänd.
  1. Om den är öppen, stäng frånkopplingsenheten (UIB) för enhetens ingång.
    Skärmen aktiveras. Omstartsekvensen tar ungefär tre minuter.
  2. Välj Kontroll > Guidade sekvenser > Starta UPS-systemet eller Kontroll > Guidade sekvenser > Starta en UPS i ett parallellsystem och följ stegen som visas på skärmen.
  3. Generell startprocedur för ett UPS-system med extern frånkopplingsenhet för underhållsbypass MBB:
    OBS: Följande är generella uppstartsförfaranden. Följ alltid stegen i Guidade sekvenser som är specifika för systemet.
    1. Om den är öppen, stäng frånkopplingsenheten (UIB) för enhetens ingång.
    2. Stäng frånkopplingsenheten för den statiska omkopplarens ingång SSIB (om sådan finns).
    3. Stäng batterifrånkopplingsenheten(-erna).
    4. Välj Kontroll > Driftläge > Övergång till bypassdrift om möjligt.
    5. Stäng frånkopplingsenheten för enhetens utgång UOB.
    6. Upprepa steg a till e för andra UPS:er i ett parallellsystem.
    7. Stäng frånkopplingsenheten för systemisolering SIB (om sådan finns).
    8. Öppna frånkopplingsenheten för underhållsbypass MBB.
    9. Välj Kontroll > Växelriktare > Växelriktare på eller tryck på knappen Växelriktare PÅ (håll ned i fem sekunder) på styrpanelen.
  4. Generell startprocedur för ett UPS-system som använder den interna underhållsfrånkopplingsenheten IMB (ingen MBB finns):
    OBS: Följande är generella uppstartsförfaranden. Följ alltid stegen i Guidade sekvenser som är specifika för systemet.
    1. Om den är öppen, stäng frånkopplingsenheten (UIB) för enhetens ingång.
    2. Stäng batterifrånkopplingsenheten(-erna).
    3. Upprepa steg a till b för andra UPS i ett förenklat 1 + 1 parallellsystem.
    4. Öppna den interna underhållsfrånkopplingsenheten IMB.
    5. Välj Kontroll > Växelriktare > Växelriktare på eller tryck på knappen Växelriktare PÅ (håll ned i fem sekunder) på styrpanelen.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.