990-5910F-032

เริ่มการทดสอบแบตเตอรี่

เงื่อนไขก่อนทำ:

  • เบรกเกอร์แบตเตอรี่ปิดอยู่

  • ไม่มีการแจ้งเตือนที่สำคัญ

  • จะต้องมีแหล่งจ่ายไฟแบบบายพาสให้ใช้งาน

  • ต้องมีการดำเนินการบายพาสแบบสแตติก

  • จะมีการชาร์จแบตเตอรี่เกินกว่า 50%

  • ระยะเวลาใช้งานจะต้องมากกว่า 4 นาที

  • โหมดการทำงานจะต้องเป็นโหมดทำงานปกติ ECOnversion หรือ ECO

  • โหมดการทำงานของระบบจะต้องเป็นโหมดอินเวอร์เตอร์ ECOnversion หรือ ECO

คุณสมบัตินี้จะทำการทดสอบแบตเตอรี่หลายรายการ เช่น ตรวจสอบฟิวส์ขาด และตรวจหาแบตเตอรี่ไฟอ่อน การทดสอบนี้จะปล่อยประจุแบตเตอรี่ และใช้ความจุประมาณ 10% ของความจุระยะเวลาใช้งานรวม ตัวอย่าง: หากคุณมีระยะเวลาใช้งานเป็นเวลา 10 นาที การทดสอบจะใช้เวลา 1 นาที การทดสอบแบตเตอรี่ สามารถกำหนดเวลาให้ทำงานโดยอัตโนมัติเป็นรอบเวลาต่างๆ ได้ (ตั้งแต่รายสัปดาห์และไปจนถึงหนึ่งปีต่อครั้ง)

  1. เลือกการซ่อมบำรุง > แบตเตอรี่ > เริ่มต้นทดสอบ
  2. แตะตกลงบนหน้าจอยืนยัน
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?