990-91111L-004

Installationsprocedure for parallelsystemer

Forenklet 1+1-parallelsystem

Parallelsystem

  1. Klargør til installation.
  2. Til UPS uden forudinstallerede strømmoduler: Installer strømmodul(er).
  3. Installation af det valgfrie seismiske forankringsbeslag.
  4. Kun for TN-C/480 V "solid ground" jordingssystem (ingen neutral kabelforbindelse): Forbered UPS'en til TN-C/480 V "solid ground" jordingssystem.
  5. Gør et af følgende:
  6. Tilslut signalkablerne.
  7. Tilslut signalkabler fra et modulært batteriskab.
  8. Tilslut signalkablerne fra afbrydertavle og tredjepartstilbehørsprodukter.
  9. Gør et af følgende:
  10. Tilslut PBUS-kablerne.
  11. Tilslut de eksterne kommunikationskabler.
  12. Sæt oversatte sikkerhedslabels på produktet.
  13. De sidste installationstrin.
Se yderligere oplysninger i afsnittet Tag UPS'en ud af drift eller flyt den til en ny placering, hvis du skal flytte UPS'en eller tage den ud af drift efter installationen er fuldført.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.