990-91111L-004

Enkelt system – oversigt

UIB Enhedens indgangsafbryder
SSIB Indgangsafbryder til statisk switch
IMB Intern vedligeholdelsesafbryder
UOB Enhedens udgangsafbryder
BB Batteriafbryder
BEMÆRK: I Schneider Electrics litteratur bruges "afbryder" som en generisk betegnelse, der dækker over maksimalafbrydere eller lastadskillere, da deres position kan variere afhængigt af konfigurationen. Se oplysninger om den enkelte konfiguration i det elektriske diagram og/eller ved at læse symbolet på forsiden af hver afbryder.

Enkelt system – én forsyningskilde

Enkelt system – to forsyningskilder

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?