990-91111G-022

Installatieprocedure voor parallelle systemen

Vereenvoudigd 1+1 parallel systeem

Parallel systeem

  1. Installatie voorbereiden.
  2. Voor UPS zonder vooraf geïnstalleerde vermogensmodules: Vermogensmodule(s) installeren.
  3. De seismische verankering installeren (optie).
  4. Enkel voor TN-C/480 V solide aardingssysteem (geen nulverbinding): Bereid de UPS voor op het TN-C/480 V Solide Aardingssysteem.
  5. Voer een van de volgende handelingen uit:
  6. De signaalkabels aansluiten.
  7. De signaalkabels van de modulaire batterijbehuizing aansluiten.
  8. De signaalkabels van schakelinrichting en externe hulpproducten aansluiten.
  9. Voer een van de volgende handelingen uit:
  10. De PBus-kabels aansluiten.
  11. De externe communicatiekabels aansluiten.
  12. Vertaalde veiligheidslabels aan uw product toevoegen.
  13. Laatste installatiestappen.
QR code for this page

Was dit nuttig?