990-91111G-022

Installatieprocedure voor enkele marinesystemen

  1. Installeer de IP22-set GVSOPT026 op de UPS, volg hierbij de installatiehandleiding geleverd bij de set.
  2. Installeer de UPS en de modulaire batterijbehuizing (indien aanwezig) op de montageskidset GVSOPT027, volg hierbij de installatiehandleiding geleverd bij de set.
  3. Installatie voorbereiden.
  4. Vermogensmodule(s) installeren.
  5. De seismische verankering installeren (optie).
  6. De stroomkabels aansluiten.
  7. De signaalkabels aansluiten.
  8. De signaalkabels van de modulaire batterijbehuizing aansluiten.
  9. De signaalkabels van schakelinrichting en externe hulpproducten aansluiten.
  10. De externe communicatiekabels aansluiten.
  11. Vertaalde veiligheidslabels aan uw product toevoegen.
  12. Laatste installatiestappen.
QR code for this page

Was dit nuttig?