990-91111G-006

Conexión de los cables de señalización del IMB para sistemas en paralelo 1+1 simplificados

NOTA: Pase los cables de señalización por separado de los cables de alimentación para garantizar un aislamiento suficiente.
  1. Retire el módulo de conmutación estático de ambos SAI.

    Vista frontal del SAI

  2. Retire la tapa de ambos SAI.

    Vista frontal del SAI

  3. Desconecte los cables de señalización del indicador luminoso del disyuntor de mantenimiento interno (IMB) en ambos SAI.
  4. Retire el estante de ambos SAI.

    Vista frontal del SAI

  5. Retire la tapa frontal del disyuntor de mantenimiento interno (IMB) en ambos SAI.

    Vista frontal del SAI

  6. Instale un conmutador AUX adicional (se suministra) en la posición OF2 en el disyuntor de mantenimiento interno (IMB) en ambos SAI.
  7. Conecte los cables de señalización de non-Class 2/non-SELV entre los dos SAI:
    1. Conecte los cables de señalización de non-Class 2/non-SELV (no se suministran) de los terminales 1 y 2 del conmutador AUX en el disyuntor de mantenimiento interno (IMB) del SAI 1 a J6614-5 y J6614-6 en la placa 640-4843 in UPS del SAI 2, como se muestra.
    2. Conecte los cables de señalización de non-Class 2/non-SELV (no se suministran) de los terminales 1 y 2 del conmutador AUX en el disyuntor de mantenimiento interno (IMB) del SAI 2 a J6614-5 y J6614-6 en la placa 640-4843 in UPS del SAI 1, como se muestra.

    Vista frontal del disyuntor de mantenimiento interno (IMB)

    Vista frontal de un sistema en paralelo 1+1 simplificado

  8. Vuelva a colocar la tapa frontal del disyuntor de mantenimiento interno (IMB) en ambos SAI.
  9. Vuelva a colocar el estante en ambos SAI.
  10. Vuelva a conectar los cables de señalización del disyuntor de mantenimiento interno (IMB) al indicador luminoso en ambos SAI.

    Vista frontal del SAI

  11. Vuelva a colocar la tapa en ambos SAI.
  12. Vuelva a colocar el módulo de conmutación estático en ambos SAI.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?