990-91111L-006

Procedimiento de instalación para sistemas en paralelo

Sistema en paralelo 1+1 simplificado

Sistema en paralelo

  1. Preparación de la instalación.
  2. Para SAI sin módulos de alimentación preinstalados: Instalación de módulos de alimentación.
  3. Instalación del anclaje sísmico (opcional).
  4. Solo para sistemas con conexión a tierra sólida TN-C/480 V (sin conexión de neutro): Preparación del SAI para el sistema con conexión a tierra sólida TN-C/480 V.
  5. Siga uno de estos procedimientos:
  6. Conexión de los cables de señal.
  7. Conexión de los cables de señal desde un armario de baterías modulares.
  8. Conexión de los cables de señal de aparamenta eléctrica y productos auxiliares de otros fabricantes.
  9. Siga uno de estos procedimientos:
  10. Conexión de los cables PBUS.
  11. Conexión de los cables de comunicación externos.
  12. Añadir las etiquetas de seguridad traducidas en el producto.
  13. Instalación final.
Para el desmantelamiento o el traslado del SAI una vez finalizada la instalación, consulte Desmantelamiento o traslado del SAI a una nueva ubicación.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?