990-91111F-011

IMB-signaalikaapeleiden kytkeminen yksinkertaistettuun 1+1-rinnakkaisjärjestelmään

HUOMAUTUS: Vie signaalikaapelit erillään virtakaapeleista riittävän eristyksen takaamiseksi.
  1. Irrota staattinen kytkinmoduuli kummastakin UPSista.

    UPS edestä

  2. Irrota kansi kummastakin UPSista.

    UPS edestä

  3. Irrota signaalikaapelit sisäisen huoltokatkaisijan (IMB) merkkivaloista kummassakin UPSissa.
  4. Irrota hylly kummastakin UPSista.

    UPS edestä

  5. Irrota etukansi sisäisestä huoltokatkaisijasta (IMB) kummassakin UPSissa.

    UPS edestä

  6. Asenna AUX-lisäkytkin (toimitetaan mukana) OF2-asennossa sisäiseen huoltokatkaisijaan (IMB) kummassakin UPSissa.
  7. non-Class 2/non-SELV -signaalikaapeleiden kytkeminen UPSien välille:
    1. Kytke non-Class 2/non-SELV -signaalikaapelit (ei toimiteta mukana) UPS 1:n sisäisen huoltokatkaisijan (IMB) AUX-kytkinliittimestä 1 ja 2 liittimiin J6614-5 ja J6614-6 UPS 2:n kortissa 640-4843 kuvan mukaisesti.
    2. Kytke non-Class 2/non-SELV -signaalikaapelit (ei toimiteta mukana) UPS 2:n sisäisen huoltokatkaisijan (IMB) AUX-kytkinliittimestä 1 ja 2 liittimiin J6614-5 ja J6614-6 UPS 1:n kortissa 640-4843 kuvan mukaisesti.

    Sisäinen huoltokatkaisija (IMB) edestä

    Yksinkertaistettu 1+1-rinnakkaisjärjestelmä edestä

  8. Asenna sisäisen huoltokatkaisijan (IMB) etukansi paikalleen kummassakin UPSissa.
  9. Asenna hylly paikalleen kummassakin UPSissa.
  10. Yhdistä signaalikaapelit sisäisen huoltokatkaisijan (IMB) merkkivaloihin kummassakin UPSissa.

    UPS edestä

  11. Asenna kansi paikalleen kummassakin UPSissa.
  12. Asenna staattinen kytkinmoduuli paikalleen kummassakin UPSissa.
QR code for this page

Auttoiko tämä?