990-91111F-011

Modbus-kaapelien kytkeminen

  1. Kytke Modbus-kaapelit UPSiin/UPSeihin. Käytä joko kaksi- tai nelijohtimista yhteyttä.
    • Modbus-liitäntöihin on käytettävä suojattuja kierrettyjä parikaapeleita. Suojausliitännän maahan on oltava mahdollisimman lyhyt (mieluiten alle 1 cm). Suoja on kytkettävä jokaisen laitteen Ch Gnd -nastaan.

    • Johdotus on tehtävä paikallisten johdotuskoodien mukaisesti.

    • Vie signaalikaapelit erillään virtakaapeleista riittävän eristyksen takaamiseksi.

    • Modbus-portti on eristetty galvaanisesti ja Com -nasta on sen maassa oleva kiintopiste.

    Esimerkki: Kaksijohdinliitäntä kahdella UPS:llä.

    Esimerkki: Nelijohdinliitäntä kahdella UPS:llä.

  2. Asenna 150 ohmin päätevastukset kunkin väylän molempiin päihin, jos väylät ovat hyvin pitkiä ja toimivat suurilla datanopeuksilla. Alle 610 metrin (2 000 jalkaa) 9 600 baudin tai alle 305 metrin (1 000 jalkaa) 19 200 baudin väylien ei pitäisi vaatia päätevastuksia.
QR code for this page

Auttoiko tämä?