990-91111G-011

Lopullinen asennus

  1. Asenna yläkansi takaisin paikalleen:
    1. Kallista yläkantta ja työnnä se UPSin takaosaan. Yläkannen takaosassa olevat liittimet on kiinnitettävä UPSin takaosan aukkoihin.
    2. Työnnä yläkansi alas edestä.

      UPS takaa

    3. Kiinnitä ruuvit takaisin.

      UPS edestä

  2. Tarkista kaapelikenkien kiinnitys.
    HUOMIO
    Laitevaurion vaara
    Tarkista kaapelikenkien kiinnitys. Jos kaapelikengät liikkuvat kaapeleiden vetämisestä johtuen, pultti voi löystyä.
    Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman.
  3. Asenna läpinäkyvä kansi takaisin.

    UPS edestä

  4. Asenna alempi etulevy takaisin.

    UPS edestä

  5. Vain maanjäristyskiinnikkeille:
    1. Asenna etummainen maanjäristyskiinnike UPSiin toimitetuilla M8-pulteilla.
    2. Kiinnitä UPSin etummaisen maanjäristyskiinnikkeen lattiakiinnike lattiaan. Käytä lattian tyyppiä vastaavia välineitä – etukiinnikkeen reiän läpimitta on 18 mm.

    UPS edestä

  6. Laske UPSin etu- ja takaosan tasausjalkoja jakoavaimella, kunnes ne ulottuvat lattiaan. Varmista vatupassin avulla, että UPS on suorassa. Tämä vaihe ei ole välttämätön UPSille, jossa käytetään maanjäristyskiinnikkeitä.

    UPS edestä

    HUOMIO
    Kaatumisen vaara
    Älä liikuta koteloa tasausjalkojen laskemisen jälkeen.
    Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion tai vamman.
  7. Vain UL 924- ja CSA C22.2 NO. 141–15 -ratkaisuille: Täytä UPSin nimellisteho kilowatteina alemman etulevyn tarraan.
  8. Asenna UPSin etupaneeli takaisin paikalleen:
    1. Kiinnitä UPSin etupaneelin alaosan kaksi liitintä UPSiin vinosti.
    2. Yhdistä etupaneelin hihna takaisin UPSiin.
    3. Sulje etupaneeli ja lukitse se kahta lukitusruuvia käyttäen.
QR code for this page

Auttoiko tämä?