990-91111G-011

Maanjäristyskiinnikkeiden (lisävaruste) asentaminen

  1. Kiinnitä takakiinnikkeen lattiakiinnikkeet lattiaan. Käytä lattian tyyppiä vastaavia välineitä – takimmaisen kiinnikkeen reiän läpimitta on 14 mm.
  2. Asenna takakiinnike UPSiin toimitetuilla M8-pulteilla.

    UPS takaa

  3. Työnnä UPS paikalleen niin, että takakiinnike kiinnittyy lattiakiinnikkeeseen. Etukiinnike asennetaan asennuksen viimeisissä vaiheissa.

    UPS takaa

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?