990-91111G-005

Anschließen der PBus-Kabel

  1. Schließen Sie die mitgelieferten Kabel für PBUS 1 (weiß) und PBUS 2 (rot) an den PBUS-Anschlüssen in den USV-Steuerkästen an. Führen Sie die PBUS-Kabel durch den Kabelkanal in den USV-Systemen.

    Vorderansicht des Steuerkastens

  2. Bringen Sie Abschlussstecker (T) an den unbenutzten Anschlüssen an.

    Beispiel eines Systems mit drei parallelen USV-Systemen

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?