Anschließen der Signalkabel aus einem modularen Batterieschrank
Verwenden Sie für die Installation mit direkt angrenzendem modularen Batterieschrank die Signalkabel aus dem optionalen Einbausatz GVSOPT030. Für die Installation mit externen modularen Batterieschränken werden keine Signalkabel bereitgestellt. Folgen Sie zur Vorbereitung der Installation den Anweisungen im Installationshandbuch für die modularen Batterieschränke.
- Für einen externen modularen Batterieschrank: Führen Sie die Signalkabel aus dem modularen Batterieschrank 1 durch die Rückseite der USV.
- Für einen direkt angrenzenden modularen Batterieschrank: Führen Sie die Signalkabel aus dem modularen Batterieschrank 1 wie hier gezeigt
zur USV:
- Führen Sie die Signalkabel aus dem modularen Batterieschrank 1 durch die Öffnung in die USV.
- Führen Sie die Kabel durch den Kabelkanal in der USV nach oben.
- Schließen Sie die Signalkabel aus dem modularen Batterieschrank 1 an der USV an:
- Bringen Sie einen Abschlussstecker an J8008 auf Platine 640-7552 im letzten modularen Batterieschrank an.
- Schließen Sie das Signalkabel von J8011 auf Platine 640-7552 im modularen Batterieschrank 1 an J6619 und J6604 auf Platine 640-4843 in der USV an.
- Schließen Sie das Signalkabel von J8007 auf Platine 640-7552 im modularen Batterieschrank 1 an J6608 auf Platine 640-4864 in der USV an.