990-91111G-005

Abschließende Montage

  1. Bringen Sie die obere Abdeckung wieder an:
    1. Kippen Sie die obere Abdeckung und schieben Sie sie von hinten auf die USV. Führungsnasen hinten an der oberen Abdeckung müssen in die Schlitze in der Rückseite der USV gleiten.
    2. Drücken Sie die obere Abdeckung vorne nach unten.

      Rückansicht der USV

    3. Bringen Sie die Schrauben wieder an.

      Vorderansicht der USV

  2. Überprüfen Sie die Befestigung der Kabelschuhe.
    VORSICHT
    Beschädigungsrisiko
    Überprüfen Sie die Befestigung der Kabelschuhe. Wenn sich die Kabelschuhe durch Ziehen an Kabeln bewegen, kann sich die Schraube lockern.
    Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
  3. Bringen Sie die transparente Abdeckung wieder an.

    Vorderansicht der USV

  4. Bringen Sie die untere vordere Platte wieder an.

    Vorderansicht der USV

  5. Nur zur erdbebensicheren Verankerung:
    1. Montieren Sie die vordere erdbebensichere Verankerungshalterung mit den mitgelieferten M8-Schrauben an der USV.
    2. Befestigen Sie die vordere erdbebensichere Verankerungshalterung an der USV am Boden. Verwenden Sie für die Art des Bodens geeignete Hardware. Der Durchmesser der Öffnungen in der vorderen Verankerungshalterung beträgt ø18 mm.

    Vorderansicht der USV

  6. Senken Sie die Nivellierfüße vorne und hinten an der USV mit einem Schraubenschlüssel ab, bis sie den Boden berühren. Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob die USV gerade steht. Dieser Schritt ist bei einer USV mit erdbebensicherer Verankerung nicht erforderlich.

    Vorderansicht der USV

    VORSICHT
    Vorsicht kopflastig
    Verschieben Sie den Schrank nicht mehr, nachdem die Nivellierfüße abgesenkt wurden.
    Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
  7. Nur für UL 924 und CSA C22.2 NO. 141-15-Lösungen: Tragen Sie die Nenn-Ausgangsleistung der USV in kW in das Etikett an der unteren Frontplatte ein.
  8. Bringen Sie die Frontblende wieder an der USV an.
    1. Stecken Sie die beiden Führungsnasen unten an der Frontblende schräg ein.
    2. Schließen Sie das Band der Frontblende wieder an die USV an.
    3. Schließen Sie die Frontblende und verriegeln Sie sie mit den beiden Verriegelungsknöpfen.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?