990-91111G-005

Installation der erdbebensicheren Verankerung (Option)

  1. Befestigen Sie die hintere(n) Verankerung(en) am Boden. Verwenden Sie für den jeweiligen Bodentyp geeignete Befestigungselemente. Der Durchmesser der Löcher in der hinteren Verankerungshalterung beträgt ø14 mm.
  2. Montieren Sie die hintere Verankerungshalterung mit den mitgelieferten M8-Schrauben an der USV.

    Rückansicht der USV

  3. Schieben Sie die USV in Position, sodass die hintere Verankerungshalterung durch die hintere Verankerung festgehalten wird. Die vordere Verankerungshalterung wird in den abschließenden Montageschritten montiert.

    Rückansicht der USV

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?