Σύνδεση εξωτερικών καλωδίων επικοινωνίας
- Συνδέστε
τα εξωτερικά
καλώδια επικοινωνίας
στις θύρες του
πλαισίου ελέγχου
UPS.
Μπροστινή όψη του πλαισίου ελέγχου

-
Θύρα καθολικού I/O για ενσωματωμένη κάρτα διαχείρισης δικτύου.
-
Θύρα Modbus για ενσωματωμένη κάρτα διαχείρισης δικτύου.
-
Θύρα δικτύου για ενσωματωμένη κάρτα διαχείρισης δικτύου. Χρησιμοποιήστε θωρακισμένο καλώδιο δικτύου.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ελέγξτε ότι συνδέετε στην σωστή θύρα για να αποφύγετε διενέξεις επικοινωνίας δικτύου. -
Σύνδεση καλωδίων Modbus
- Συνδέστε
τα καλώδια Modbus
στο UPS. Χρησιμοποιήστε
σύνδεση είτε
2 καλωδίων είτε
4 καλωδίων.
-
Όλα τα καλώδια σήματος Modbus πρέπει να είναι διπλής μόνωσης/καλώδιο με μανδύα και να έχουν ελάχιστη ονομαστική τάση 30 VDC.
-
Πρέπει να χρησιμοποιούνται θωρακισμένα καλώδια συστρεφόμενου ζεύγους για συνδέσεις Modbus. Η σύνδεση θωράκισης προς το έδαφος πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη (ιδανικά, μικρότερη του 1 εκατοστού). Η θωράκιση καλωδίου πρέπει να συνδέεται στο pin Ch Gnd της κάθε συσκευής.
-
Η καλωδίωση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς καλωδίωσης.
-
Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος ξεχωριστά από τα καλώδια τροφοδοσίας για να διασφαλίσετε ότι υπάρχει επαρκής μόνωση.
-
Η θύρα Modbus είναι γαλβανικά μονωμένη με το pin Com ως αναφορά γείωσης.
-
- Τοποθετήστε αντιστάσεις τερματισμού 150 Ohm σε κάθε άκρο κάθε αγωγού αν οι αγωγοί είναι πολύ μεγάλοι και λειτουργούν με υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων. Οι δίαυλοι κάτω από 610 μέτρα 2000 πόδια σε 9600 baud ή κάτω από 305 μέτρα 1000 πόδια σε 19200 baud δεν θα πρέπει να απαιτούν αντιστάσεις τερματισμού.