990-91111E-007

Σύνδεση καλωδίων Modbus

  1. Συνδέστε τα καλώδια Modbus στο UPS. Χρησιμοποιήστε σύνδεση 2 ή 4 καλωδίων. Θωρακίστε τα καλώδια όπως υποδεικνύεται.
    • Πρέπει να χρησιμοποιούνται θωρακισμένα καλώδια συστρεφόμενου ζεύγους για συνδέσεις Modbus. Η σύνδεση θωράκισης προς το έδαφος πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη (ιδανικά, μικρότερη του 1 εκατοστού). Η θωράκιση πρέπει να συνδέεται σε κάθε συσκευή.

    • Η καλωδίωση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς καλωδίωσης.

    • Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος ξεχωριστά από τα καλώδια τροφοδοσίας για να διασφαλίσετε ότι υπάρχει επαρκής μόνωση.

    • Η θύρα Modbus είναι οπτικά απομονωμένη. Η γείωση της θύρας Modbus δεν συνδέεται σε άλλη γείωση.

    Παράδειγμα: Σύνδεση 2 καλωδίων με δύο UPS

    Παράδειγμα: Σύνδεση 4 καλωδίων με δύο UPS

  2. Τοποθετήστε αντιστάσεις τερματισμού 150 Ohm σε κάθε άκρο κάθε αγωγού αν οι αγωγοί είναι πολύ μεγάλοι και λειτουργούν με υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων. Οι αγωγοί που είναι μικρότεροι των 610 μέτρων (2000 ποδιών) σε 9600 baud ή μικρότεροι των 305 μέτρων (1000 ποδιών) σε 19200 baud δεν απαιτούν αντίσταση τερματισμού.
  3. Τοποθετήστε αντιστάσεις πόλωσης 400–650 Ohm επί ή εντός του ελέγχου συστήματος. Η μία αντίσταση πρέπει να είναι από D0 έως τη γείωση και η άλλη από D1 έως +5 VDC.
QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;