Απόσυρση ή μετακίνηση του UPS σε νέα θέση
- Απενεργοποιήστε πλήρως το UPS - ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο λειτουργίας του UPS.
- Κλειδώστε/αποσυνδέστε όλες τις διατάξεις αποσύνδεσης στο ερμάριο παράκαμψης συντήρησης/στον πίνακα παράκαμψης συντήρησης/στον ηλεκτρικό πίνακα στη θέση ΕΚΤΟΣ (ανοικτή).
- Κλειδώστε/αποσυνδέστε όλες τις διατάξεις αποσύνδεσης μπαταρίας στον ηλεκτρικό πίνακα/στη λύση μπαταρίας στη θέση ΕΚΤΟΣ (ανοικτή).
- Αφαιρέστε τον μπροστινό πίνακα από το UPS.
- Κλειδώστε/αποσυνδέστε την εσωτερική διάταξη αποσύνδεσης συντήρησης IMB στη θέση ΕΚΤΟΣ (ανοικτή).
- Αφαιρέστε
όλες τις μονάδες
ισχύος από το
UPS:
ΠΡΟΣΟΧΗΒαρύ φορτίοΟι μονάδες ισχύος είναι βαριές και χρειάζονται δύο άτομα για να τις σηκώσουν.- Η μονάδα ισχύος 20 kW ζυγίζει 25 kg (55 lbs).
- Η μονάδα ισχύος 50 kW ζυγίζει 38 kg (84 lbs).
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.- Αφαιρέστε τις βίδες και πατήστε τον διακόπτη ξεκλειδώματος.
- Τραβήξτε προς τα έξω τη μονάδα ισχύος μέχρι τη μέση. Ένας μηχανισμός κλειδώματος εμποδίζει το τράβηγμα ολόκληρης της μονάδας ισχύος.
- Ελευθερώστε την κλειδαριά πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης και στις δύο πλευρές της μονάδας ισχύος και αφαιρέστε τη μονάδα ισχύος.
- Εγκαταστήστε μια πλάκα πλήρωσης (αν υπάρχει) μπροστά από την κενή υποδοχή της μονάδας ισχύος.
- Αποθηκεύστε
τις μονάδες
ισχύος με ασφάλεια
μέχρι την επανεγκατάσταση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗκίνδυνος καταστροφής εξοπλισμού- Αποθηκεύετε τις μονάδες ισχύος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -15 έως 40°C (5 έως 104°F), μη συμπυκνούμενη υγρασία 10-80%.
- Αποθηκεύστε τις μονάδες ισχύος στην αρχική των προστατευτική συσκευασία.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
- Αφαιρέστε την κάτω μπροστινή πλάκα.
- Μετρήστε και επαληθεύστε την ΑΠΟΥΣΙΑ τάσης με έναν ανιχνευτή πολυμέτρου μέσω των οπών στο διαφανές κάλυμμα για την είσοδο, την παράκαμψη, την έξοδο, τον ουδέτερο και το συνεχές ρεύμα.
- Αφαιρέστε το διαφανές κάλυμμα.
- Μετρήστε και επαληθεύστε την ΑΠΟΥΣΙΑ τάσης σε κάθε γραμμή εισόδου/παράκαμψης/εξόδου/συνεχούς ρεύματος πριν συνεχίσετε.
- Αποσυνδέστε και αφαιρέστε όλα τα καλώδια τροφοδοσίας από το UPS. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας ή Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας με πλάκες 2 οπών NEMA.
- Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα.
- Αποσυνδέστε και αφαιρέστε τυχόν καλώδια σήματος από το επάνω και το μπροστινό μέρος του UPS. Για σύστημα UPS με αρθρωτό ερμάριο μπαταριών: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Συνδέστε τα καλώδια σήματος από ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας. Για απλοποιημένο παράλληλο σύστημα UPS 1+1: Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση καλωδίων σήματος IMB για απλοποιημένο παράλληλο σύστημα 1+1.
- Για σύστημα UPS με ερμάριο παράκαμψης συντήρησης: Αφαιρέστε το υλικό διασύνδεσης μεταξύ του UPS και του ερμαρίου παράκαμψης συντήρησης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται με το ερμάριο παράκαμψης συντήρησης. Αποθηκεύστε όλα τα εξαρτήματα για την επανεγκατάσταση.
- Για σύστημα UPS με γειτονικό ερμάριο μπαταρίας: Αφαιρέστε το υλικό διασύνδεσης μεταξύ του UPS και του γειτονικού ερμαρίου συντήρησης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται με το γειτονικό ερμάριο μπαταρίας. Φυλάξτε όλα τα εξαρτήματα για την επανατοποθέτηση.
- Επανατοποθετήστε όλες τις αφαιρούμενες πλάκες και καλύμματα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Τελική εγκατάσταση.
- Εάν υπάρχει, αφαιρέστε τον μπροστινό βραχίονα σεισμικής αγκύρωσης από το UPS. Φυλάξτε για μελλοντική εγκατάσταση.
- Εάν το UPS είναι εγκατεστημένο στο κιτ πέλματος τοποθέτησης GVSOPT027, αποσυναρμολογήστε το UPS από το πέλμα τοποθέτησης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται με το κιτ για λεπτομέρειες.
- Επανατοποθετήστε
τον μπροστινό
πίνακα του UPS:
- Τοποθετήστε τις δύο προεξοχές στο κάτω μέρος του μπροστινού πίνακα του UPS σε κεκλιμένη γωνία.
- Επανασυνδέστε τον ιμάντα του μπροστινού πίνακα στο UPS.
- Κλείστε τον μπροστινό πίνακα και κλειδώστε με τις δύο λαβές κλειδώματος.
- Σηκώστε τα πόδια του UPS μέχρι οι τροχίσκοι να έρθουν σε πλήρη επαφή με το δάπεδο.
- Τώρα, μπορείτε
να μετακινήσετε
το UPS κυλώντας
το στο πάτωμα
με τους τροχίσκους.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΚίνδυνος ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ- Οι τροχίσκοι του UPS προορίζονται αποκλειστικά για μεταφορά σε επίπεδες, ομαλές, σκληρές και οριζόντιες επιφάνειες.
- Οι τροχίσκοι του UPS προορίζονται για μεταφορά σε μικρές αποστάσεις (π.χ. εντός του ίδιου κτιρίου).
- Κινηθείτε με αργό ρυθμό και δώστε μεγάλη προσοχή στις συνθήκες του δαπέδου και την ισορροπία του UPS.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό. - Εάν υπάρχει, αφαιρέστε το πίσω στήριγμα σεισμικής αγκύρωσης από το UPS και αφαιρέστε τα σεισμικά άγκιστρα από το δάπεδο. Φυλάξτε για μελλοντική εγκατάσταση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση σεισμικής αγκύρωσης (επιλογή).
- Για μεταφορά
σε μεγαλύτερες
αποστάσεις
ή σε συνθήκες
που δεν είναι
κατάλληλες
για τους τροχούς
του UPS:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΚίνδυνος ΑΝΑΤΡΟΠΗΣΓια μεταφορά σε μεγαλύτερες αποστάσεις ή σε συνθήκες που δεν είναι κατάλληλες για τους τροχίσκους του UPS, βεβαιωθείτε ότι:- το προσωπικό που εκτελεί τη μεταφορά διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες και έχει λάβει επαρκή εκπαίδευση,
- χρησιμοποιεί τα κατάλληλα εργαλεία για την ασφαλή ανύψωση και μεταφορά του UPS,
- το προϊόν προστατεύεται από ζημιές χρησιμοποιώντας κατάλληλη προστασία (όπως περιτύλιγμα ή συσκευασία).
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.Απαιτήσεις μεταφοράς:
-
Τοποθετήστε το UPS σε κατακόρυφη θέση στο κέντρο κατάλληλης παλέτας με τις ελάχιστες διαστάσεις παλέτας: 680 mm x 1040 mm (27 in x 41 in)). Η παλέτα πρέπει να είναι κατάλληλη για το βάρος του UPS (180 kg (397 lbs) χωρίς εγκατεστημένες μονάδες ισχύος).
-
Χρησιμοποιήστε κατάλληλα μέσα στερέωσης για να τοποθετήσετε το UPS στην παλέτα.
-
Η αρχική παλέτα μεταφοράς σε συνδυασμό με τα αρχικά στηρίγματα μεταφοράς μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, εάν βρίσκονται σε άθικτη κατάσταση.
ΚΙΝΔΥΝΟΣΚίνδυνος ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ- Το UPS πρέπει να στερεωθεί κατάλληλα στην παλέτα αμέσως μετά την τοποθέτησή του στην παλέτα.
- Το υλικό στερέωσης πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτικό ώστε να αντέχει σε δονήσεις και κραδασμούς κατά τη φόρτωση, τη μεταφορά και την εκφόρτωση.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΑπροσδόκητη συμπεριφορά του εξοπλισμούΜην ανυψώνετε το UPS με περονοφόρο / παλετοφόρο όχημα απευθείας από το πλαίσιο, καθώς μπορεί να λυγίσει ή να προκαλέσει ζημιά στο πλαίσιο.Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό. - Εκτελέστε
μία από τις
ακόλουθες ενέργειες:
- Απόσυρση του UPS, Ή
- Μετακίνηση του UPS σε νέα θέση για την εγκατάστασή του.
- Μόνο για την
εγκατάσταση
του UPS σε νέα θέση: Ακολουθήστε
το εγχειρίδιο
εγκατάστασης
για να εγκαταστήσετε
το UPS στη νέα θέση.
Βλέπε Διαδικασία
εγκατάστασης
για ενιαία συστήματα, Διαδικασία
εγκατάστασης
για παράλληλο
σύστημα, Διαδικασία
εγκατάστασης
για ενιαία ναυτικά
συστήματα,
ή Διαδικασία
εγκατάστασης
για παράλληλα
ναυτικά συστήματα για επισκόπηση
της εγκατάστασης.
Η εκκίνηση πρέπει
να πραγματοποιείται
αποκλειστικά
από τη Schneider Electric.
ΚΙΝΔΥΝΟΣΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥΗ εκκίνηση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από τη Schneider Electric.Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.