990-91111K-007

Προετοιμασία για εγκατάσταση

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
Μην τρυπάτε ή ανοίγετε οπές για καλώδια ή αγωγούς με την πλάκα στυπιοθλίπτη εγκατεστημένη και μην τρυπάτε ή ανοίγετε οπές κοντά στο UPS.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος ξεχωριστά από τα καλώδια τροφοδοσίας και δρομολογήστε τα καλώδια Class 2/SELV ξεχωριστά από τα καλώδια non-Class 2/non-SELV.
  1. Αφαιρέστε τον μπροστινό πίνακα.
  2. Αφαιρέστε την κάτω μπροστινή πλάκα.
  3. Αφαιρέστε το διαφανές κάλυμμα.
  4. Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα:
    1. Αφαιρέστε τις βίδες και περιστρέψτε το μπροστινό μέρος του επάνω καλύμματος προς τα επάνω.
    2. Σύρετε το επάνω κάλυμμα προς τα πίσω για να το αφαιρέσετε. Οι προεξοχές στην πίσω πλευρά του επάνω καλύμματος πρέπει να αποσυνδεθούν από τις υποδοχές στην πίσω πλευρά του UPS.
  5. Για εγκατάσταση με παρακείμενο βοηθητικό ερμάριο στην αριστερή πλευρά του UPS: Αφαιρέστε τον αριστερό πλαϊνό πίνακα. Ο πλαϊνός πίνακας επανατοποθετείται σε ορισμένα παρακείμενα βοηθητικά ερμάρια. Ακολουθήστε το εγχειρίδιο χρήσης του παρακείμενου βοηθητικού προϊόντος.
  6. Για εγκατάσταση με παρακείμενο βοηθητικό ερμάριο στην αριστερή πλευρά του UPS: Αφαιρέστε την κάτω αριστερά πλαϊνή πλάκα για εσωτερική καλωδίωση ισχύος μεταξύ του UPS και του παρακείμενου βοηθητικού ερμαρίου.

    Μπροστινή όψη του UPS

  7. Για εγκατάσταση με παρακείμενο βοηθητικό ερμάριο στη δεξιά πλευρά του UPS: Αφαιρέστε τον δεξί πλαϊνό πίνακα. Ο πλαϊνός πίνακας επανατοποθετείται σε ορισμένα παρακείμενα βοηθητικά ερμάρια. Ακολουθήστε το εγχειρίδιο χρήσης του παρακείμενου βοηθητικού προϊόντος.
  8. Για εγκατάσταση με παρακείμενο βοηθητικό ερμάριο στη δεξιά πλευρά του UPS: Αφαιρέστε την κάτω δεξιά πλαϊνή πλάκα για εσωτερική καλωδίωση ισχύος μεταξύ του UPS και του παρακείμενου βοηθητικού ερμαρίου.

    Μπροστινή όψη του UPS

  9. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
    • Για κάτω είσοδο καλωδίου: Αφαιρέστε την πλάκα στυπιοθλίπτη στο κάτω μέρος του UPS.

      Μπροστινή όψη του UPS

    • Για πίσω είσοδο καλωδίου: Αφαιρέστε την πλάκα στυπιοθλίπτη στο πίσω μέρος του UPS.

      Μπροστινή όψη του UPS

  10. Τρυπήστε ή ανοίξτε οπές για καλώδια τροφοδοσίας ή αγωγούς στην πλάκα στυπιοθλίπτη. Τοποθετήστε τους αγωγούς (δεν παρέχονται), κατά περίπτωση.
  11. Τοποθετήστε την πλάκα στυπιοθλίπτη στο κάτω ή πίσω μέρος του UPS.
  12. Αφαιρέστε τις πίσω πλάκες στυπιοθλίπτη και τις πίσω πλάκες ψήκτρας από το UPS.

    Πίσω όψη του UPS

  13. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
    • Για εγκατάσταση χωρίς αγωγούς: Επανατοποθετήστε τις πλάκες ψήκτρας.
    • Για εγκατάσταση με αγωγούς: Τρυπήστε μια οπή στις πλάκες στυπιοθλίπτη για αγωγούς, εγκαταστήστε τους αγωγούς και επανεγκαταστήστε τις πλάκες στυπιοθλίπτη.

    Πίσω όψη του UPS χωρίς αγωγούς

    Πίσω όψη του UPS με αγωγούς

  14. Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος non-Class 2/non-SELV μέσω της αριστερής πίσω πλάκας ψήκτρας/στυπιοθλίπτη και μέσα στην αριστερή πλευρά του UPS.
  15. Δρομολογήστε τα εξωτερικά καλώδια που συνδέονται στο κιβώτιο του ελεγκτή μέσω της δεξιάς πίσω πλάκας ψύκτρας/στυπιοθλίπτη και μέσω του καναλιού καλωδίων στο μπροστινό μέρος του UPS.
  16. Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος Class 2/SELV μέσω της δεξιάς πίσω πλάκας ψήκτρας/στυπιοθλίπτη και μέσα στη δεξιά πλευρά του UPS.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;