990-91111G-016

Hubungkan Kabel Sinyal IMB dalam Sistem Paralel 1+1 Disederhanakan

CATATAN: Rutekan kabel sinyal secara terpisah dari kabel daya untuk memastikan isolasi yang memadai.
  1. Lepaskan modul sakelar statis dari kedua UPS.

    Tampak Depan UPS

  2. Lepaskan penutup dari kedua UPS.

    Tampak Depan UPS

  3. Lepaskan kabel sinyal dari IMB pemutus pemeliharaan internal ke lampu indikator pada kedua UPS.
  4. Lepaskan rak dari kedua UPS.

    Tampak Depan UPS

  5. Lepaskan penutup depan dari IMB pemutus pemeliharaan internal pada kedua UPS.

    Tampak Depan UPS

  6. Pasangkan sakelar AUX tambahan (disediakan) pada posisi OF2 di IMB pemutus pemeliharaan internal pada kedua UPS.
  7. Hubungkan kabel sinyal non-Class 2/non-SELV di antara kedua UPS:
    1. Hubungkan kabel sinyal non-Class 2/non-SELV (tidak disediakan) dari terminal sakelar AUX 1 dan 2 dalam IMB pemutus pemeliharaan internal di UPS 1 ke J6614-5 dan J6614-6 pada papan 640-4843 di UPS 2 seperti yang ditampilkan.
    2. Hubungkan kabel sinyal non-Class 2/non-SELV (tidak disediakan) dari terminal sakelar AUX 1 dan 2 dalam IMB pemutus pemeliharaan internal di UPS 2 ke J6614-5 dan J6614-6 pada papan 640-4843 di UPS 1 seperti yang ditampilkan.

    Tampak Depan IMB Pemutus Pemeliharaan Internal

    Tampak Depan Sistem Paralel 1+1 Disederhanakan

  8. Pasangkan kembali penutup depan pada IMB pemutus pemeliharaan internal pada kedua UPS.
  9. Pasangkan kembali rak pada kedua UPS.
  10. Hubungkan kembali kabel sinyal dari IMB pemutus pemeliharaan internal ke lampu indikator pada kedua UPS.

    Tampak Depan UPS

  11. Pasangkan kembali penutup pada kedua UPS.
  12. Pasangkan kembali modul sakelar statis pada kedua UPS.
QR code for this page

Apakah ini membantu?