990-91111G-016

Prosedur Instalasi untuk Sistem Paralel

Sistem Paralel 1+1 Disederhanakan

Sistem Paralel

  1. Persiapan Instalasi.
  2. Untuk UPS tanpa modul daya yang telah dipasang sebelumnya: Pasangkan Modul Daya.
  3. Memasang Penumpu Seismik (Opsional).
  4. Hanya untuk sistem pembumian TN-C/480 V solid-grounded (tanpa koneksi netral): Siapkan UPS untuk Sistem TN-C/480 V Solid-Grounded.
  5. Lakukan salah satu dari tindakan berikut ini:
  6. Menghubungkan Kabel-kabel Sinyal.
  7. Hubungkan Kabel Sinyal dari Lemari Baterai Modular.
  8. Hubungkan Kabel Sinyal dari Panel Penghubung dan Produk Tambahan Pihak Ketiga.
  9. Lakukan salah satu dari tindakan berikut ini:
  10. Hubungkan Kabel PBUS.
  11. Menghubungkan Kabel Komunikasi Eksternal.
  12. Tambahkan Label Keselamatan yang Telah Diterjemahkan ke Produk Anda.
  13. Instalasi Akhir.
QR code for this page

Apakah ini membantu?