990-91111G-016

Prosedur Instalasi untuk Sistem Kelautan Tunggal

  1. Pasangkan kit IP22 GVSOPT026 pada UPS – ikuti panduan pemasangan sesuai dengan buku panduan yang disertakan bersama dengan kit.
  2. Pasangkan UPS dan lemari baterai modular (bila ada) pada kit penyangga pemasangan GVSOPT027 – ikuti panduan pemasangan sesuai dengan buku panduan yang disertakan bersama dengan kit.
  3. Persiapan Instalasi.
  4. Pasangkan Modul Daya.
  5. Memasang Penumpu Seismik (Opsional).
  6. Menghubungkan Kabel-kabel Daya.
  7. Menghubungkan Kabel-kabel Sinyal.
  8. Hubungkan Kabel Sinyal dari Lemari Baterai Modular.
  9. Hubungkan Kabel Sinyal dari Panel Penghubung dan Produk Tambahan Pihak Ketiga.
  10. Menghubungkan Kabel Komunikasi Eksternal.
  11. Tambahkan Label Keselamatan yang Telah Diterjemahkan ke Produk Anda.
  12. Instalasi Akhir.
QR code for this page

Apakah ini membantu?