990-91111G-016

Siapkan UPS untuk Sistem TN-C/480 V Solid-Grounded

CATATAN: UPS sudah dikonfigurasikan sebelumnya untuk sistem arde TNS.
CATATAN: Sistem 480 V solid-grounded (tanpa koneksi netral) yang menggunakan busbar pengikat akan memiliki risiko kebocoran arus yang lebih tinggi.
  1. Hanya untuk sistem TN-C/480 V solid-grounded (tanpa koneksi netral): Pasang busbar pengikat yang tersedia.

    Tampak Depan UPS – Sistem TN-C/480 V Solid-Grounded (Tanpa Koneksi Netral)

QR code for this page

Apakah ini membantu?