990-91111G-016

Spesifikasi Torsi

Ukuran baut Torsi
M4 1,7 Nm (1,25 pon-kaki / 15 pon-inci)
M5 2,2 Nm (1,62 pon-kaki / 19,5 pon-inci)
M6 5 Nm (3,69 pon-kaki / 44,3 pon-inci)
M8 17,5 Nm (12,91 pon-kaki / 154,9 pon-inci)
M10 30 Nm (22 pon-kaki / 194,7 pon-inci)
M12 50 Nm (36,87 lb-kaki / 442,5 lb-inci)
QR code for this page

Apakah ini membantu?