990-91111F-017

Collegamento dei cavi modbus

  1. Collegare i cavi Modbus agli UPS. Usare la connessione a 2 o a 4 fili.
    • Per le connessioni Modbus utilizzare esclusivamente doppini schermati. Il collegamento schermato alla messa a terra deve essere il più corto possibile (idealmente meno di 1 cm). La schermatura del cavo deve essere collegata al morsetto Ch Gnd su ciascun dispositivo.

    • Il cablaggio deve essere eseguito in conformità con i codici di cablaggio locali.

    • Per garantire un isolamento adeguato, è necessario che il percorso dei cavi di segnale sia separato da quello dei cavi di alimentazione.

    • La porta Modbus è isolata galvanicamente con il morsetto Com come riferimento a terra.

    Esempio: Connessione a 2 fili con 2 UPS

    Esempio: Connessione a 4 fili con 2 UPS

  2. Se i bus sono molto lunghi e funzionano a velocità elevate, installare resistori di terminazione da 150 Ohm a ciascuna estremità di ogni bus. I bus al di sotto di 610 metri (2000 piedi) a 9600 baud o al di sotto di 305 metri (1000 piedi) a 19200 baud non dovrebbero richiedere resistenze di terminazione.
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?