990-91111L-017

Collegamento dei cavi di segnale da un armadio delle batterie modulari

Per l'installazione con armadio delle batterie modulari adiacente, utilizzare i cavi di segnale forniti nel kit di installazione opzionale GVSOPT030. Per l'installazione con un armadio delle batterie modulari remoto, i cavi di segnale non sono forniti. Per prepararsi all'installazione, attenersi al manuale di installazione dell'armadio delle batterie modulari.

  1. Per un armadio delle batterie modulari remoto: Far passare i cavi di segnale dall'armadio delle batterie modulari 1 dietro all'UPS.
  2. Per un armadio delle batterie modulari adiacente: Far passare i cavi di segnale dall'armadio delle batterie modulari 1 all'UPS come mostrato.
    1. Far passare i cavi di segnale dall'armadio delle batterie modulari 1 all'UPS attraverso l'apertura.
    2. Inserire i cavi di segnale nel canale per cavi dell'UPS.

    Vista anteriore dell'armadio delle batterie modulari adiacente 1 e dell'UPS

  3. Collegare i cavi di segnale dall'armadio delle batterie modulari 1 all'UPS:
    1. Montare un tappo di terminazione su J8008 sulla scheda 640-7552 nell'ultimo armadio delle batterie modulari (T).
    2. Collegare il cavo di segnale da J8011 sulla scheda 640-7552 nell'armadio delle batterie modulari 1 a J6619 e J6604 sulla scheda 640-4843 nell'UPS.
    3. Collegare il cavo di segnale da J8007 sulla scheda 640-7552 nell'armadio delle batterie modulari 1 a J6608 sulla scheda 640-4864 nell'UPS.

    Collegamento dei cavi di segnale tra quattro armadi delle batterie modulari e l'UPS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?