990-91111G-017

Procedura di installazione per sistemi nautici in parallelo

Sistema in parallelo 1 + 1 semplificato

Sistema in parallelo

  1. Installare il kit IP22 GVSOPT026 sugli UPS (fare riferimento al manuale di installazione fornito con il kit).
  2. Installare gli UPS e gli armadi delle batterie modulari, se presenti, sul kit di slitte di montaggio GVSOPT027 (fare riferimento al manuale di installazione fornito con il kit).
  3. Preparazione per l'installazione.
  4. Installazione dei moduli di potenza.
  5. Installazione dell'ancoraggio antisismico (opzione).
  6. Collegamento dei cavi di alimentazione
  7. Collegamento dei cavi di segnale.
  8. Collegamento dei cavi di segnale da un armadio delle batterie modulari.
  9. Collegamento dei cavi di segnale tra il commutatore e i prodotti ausiliari di terze parti.
  10. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  11. Collegamento dei cavi PBUS.
  12. Collegamento dei cavi di comunicazione esterni.
  13. Aggiunta di etichette di sicurezza tradotte al prodotto.
  14. Installazione finale.
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?